欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

粘合树脂的喷射涂布法(LCA与接合技术-5)

  • 2022.03.22 16:11:00
  • 米思米
  • 1898

 非接触式喷射涂布法适用于需要在工件搬送过程中,在不停止搬送的情况下定量涂胶,或需要高精度微量涂胶控制的场合。在使用中,维持涂布量稳定的要点如下所示。

(1)非接触喷射涂布法的要点

 在此,是以使用紫外线光固化树脂,在玻璃基板之间或晶体振荡器和陶瓷基板之间进行临时粘合的情况作为讲解模型。
 要素作业分类如下。请与【图1】的喷射涂布解说图结合予以理解。

要素作业

解说

LCA(低成本自动化)硬件

UV树脂的消泡处理

·使用压力能量进行定量喷射时,为了稳定压力作用,必须对粘合剂进行消泡处理

·真空消泡器

喷雾器预热

·接下来进行的预热对于稳定粘合剂涂布量非常重要。

1.通过加热分配容器,进行粘合剂粘度的稳定控制

2.在作业开始时,对工件进行喷射涂布之前空喷涂几次,以稳定分注器尖端的粘合剂状态

·喷射式分注器
·加热组件
·分注器喷嘴

喷射涂布

·通过压力×加压时间、喷射间隔、吸气压力控制等参数控制涂布量和涂布位置。

·压缩空气控制组件

维护保养

·定期进行分注器尖端喷嘴的清洗

·超声波清洗机
·烧杯

 

粘合树脂的喷射涂布法(LCA与接合技术-5)

(2)其他注意事项

1.    由于在使用环境中与荧光灯的光发生反应,紫外线光固化树脂的粘度会在很长一段时间内发生变化。建议用遮光密封盖盖住装有紫外线光固化树脂的分注器容器。

2.    气动供给配管的长度应尽可能短,以减少涂布量误差。

3.    存在一个可以进行喷涂的粘度范围。因此粘合剂的粘度选择非常重要。

4.    室温的波动可能会导致粘合剂的粘度发生变化,这可能会导致涂布量发生波动,或是1次喷涂后的切断状况不佳。树脂粘度的稳定化非常重要。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities